This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:温度升高

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630ARNXEVM, LMR33630CRNXEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052577/lmr33620-temperature-increase

器件型号:LMR33620
主题中讨论的其他器件:LMR33630ARNXEVMLMR33630CRNXEVM

您好!  

我有一位客户对使用 LMR33620BRNX (1.4MHz)感兴趣、并询问以下问题:

它们的输出为5V @1A、 在这种情况下、除了 Webench 中的数据外、我们还有任何有关温度升高的数据吗?  

我们是否有一个包含此封装的 EVM 来发送它们?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如数据表中所述、器件的温度将在很大程度上取决于 PCB 铜面积。

    如果客户可以估算出可用的铜 PCB 面积、则数据表中的信息可以提供帮助

    估算热性能。

    客户可以购买 LMR33630ARNXEVM 并将器件替换为1.4MHz 版本并进行测试。

    LMR33630CRNXEVM 缺货。

    仅当 实际客户应用的覆铜区与 EVM 的覆铜区相同时、测试才有效。

    我还随附了可能有用的应用手册。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../1072.snva951.pdf