我将 BQ25723与两节 LiFePO4电池搭配使用、以生成12V 直流的 OTG 电压、Vbus 的外部电压为+ 12V 直流。
在没有 Vbus 的情况下、OTG 电压开始运行、Regx.35 bit4 = 1b。
我有两个问题
1) 1)如何避免在 OTG 电压运行时电池过度放电... 主电路必须持续读取 VBAT 电压(Regx0.2C)并通过删除 EN_OTG (Reg0.x35位4)来关闭?
是否有更简单的方法可以揭示/读取电池电量不足?
谢谢
Enrico Gatti
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我将 BQ25723与两节 LiFePO4电池搭配使用、以生成12V 直流的 OTG 电压、Vbus 的外部电压为+ 12V 直流。
在没有 Vbus 的情况下、OTG 电压开始运行、Regx.35 bit4 = 1b。
我有两个问题
1) 1)如何避免在 OTG 电压运行时电池过度放电... 主电路必须持续读取 VBAT 电压(Regx0.2C)并通过删除 EN_OTG (Reg0.x35位4)来关闭?
是否有更简单的方法可以揭示/读取电池电量不足?
谢谢
Enrico Gatti
您好、Enrico、
我删除了您的另一个线程、因为它是重复的。
您描述的问题(电池深度放电)不限于 OTG 模式。 您可以关闭 OTG 模式、但来自电池的电流仍可以通过 BATFET 的体二极管流向 VSYS。
如果电池放电过低、我建议使用电池电量监测计/保护器/监控器关闭电流路径。
谢谢、我希望这对您有所帮助、
Peng
*如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”
感谢彭的快速回答。
最后一个问题、
我能否在 OTG 模式下使用 BQ25723器件、在 Vbus 示例上提供电压+ 11.8Vdc、并与+12.0Vdc 电源共享?
更好地解释:+12.0Vdc 的外部电源是 Vbus 上的主电压、在没有+12.0Vdc 的情况下、BQ25723在 Vbus 上插入11.8VdC 的 OTG 电压、以保持连接到 Vbus 的外部器件处于活动状态。
感谢 Peng 的帮助。
Enrico Gatti
您好、Enrico、
不、不是同时。 对于 OTG 模式、VBUS 需要低于 Vvbus_convz。 
此外、将2个电源输出直接连接在一起也是一个好主意。
您可能需要外部电路、例如二极管 OR-ing IC (但这可能会使充电实现变得更加复杂)。 或等待12 VDC 消失、然后再启用 OTG。
谢谢、我希望这对您有所帮助、
Peng
*如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”