This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bqStudio

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051456/bqstudio

主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

BqStudio 启动电量监测计至"Registers"选项卡。 此时将显示寄存器、位寄存器、命令和日志面板的菜单和表。 可以移动这些窗口并调整其大小、以便显示所有寄存器、位寄存器和命令、而无需滚动。 但是、当我执行此操作并关闭并重新打开 bqStudio 时、这些更改不会被保留。

如何保留这些更改、以及如何在重新打开 bqStudio 时将自动刷新功能默认为关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    可以保留多少视图以及在启动时可以控制哪些视图存在限制。 您可以尝试菜单 Windows->Preferences 和用于保存透视图的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "保存透视图"的"首选项"下的功能在哪里? 我有 bqStudio 1.3.86。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    抱歉。 此菜单看起来很长一段时间以来不可用。 无法保存窗口大小和位置。 重新打开 bqStudio 时、无法将 Autorefresh 设置为 off。