您好!
我的客户正在尝试估算 LM5576的近似热性能。 工作条件如下:
输入48V
输出28V/0.98A
27.36W (0.98A)
我对此有两个问题。
1)每图 9在数据表中、 近似效率为79%。 然后、
总损耗:27.36 * 21%= 5.74W
电感损耗:DCR * 0.98A * 0.98A = 0.096W
二极管损耗:Vf * 0.98A = 0.48W
IC 损耗:5.74W - 0.096W - 0.48W = 5.164W
IC 损耗太大。 您能否检查上面的估算值是否有效?

2) 2)我运行了 Webench 仿真、注意到效率为96.8%、总损耗仅为0.89W。 您能告诉我仿真和数据表之间的这种差异是如何产生的、哪个值是正确的吗?
e2e.ti.com/.../WBDesign_5F00_LM5576_5F00_48Vto28V_4000_0.98A_2E00_.pdf
谢谢!