在接近压降或处于压降状态时、LM2936MP-3.3/NOPB 消耗的静态电流存在问题。
为了进行测试、我使用了仅组装 LDO、输入电容器(2.2uF 陶瓷电容器)和输出电容器(22uF 陶瓷电容器与1.5Ohm 电阻器串联)的电路板。 我验证了输出在没有振荡的情况下是稳定的。
在无负载(IO = 0uA)的情况下、当输入电压从0V 斜升至4V 时、我预计输入电流小于10uA (请参阅数据表中的图4)。 然而、在进入"稳定"输出区域(对于我测试的特定器件为3.332V)之前、输入电流急剧达到峰值、值为15mA。 根据数据表中提供的数据、这与我的预期大相径庭。
您能解释一下观察到的行为吗?