This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051879/bq40z50-bq40z50

器件型号:BQ40Z50

您好!  

对于 BQ40Z50有一些问题、它是20000mAh 65W 移动电源应用(4S 电池单元)、

在 我们进行电压校准后、我们发现只有电池1的电压正确、BQ40Z50上的电池2/cell3/cell4电压不正确、电池实际电压存在大约0.2V 的间隙。 我们已经测量了电池垫和 IC 引脚垫上的电压、电压正常、请问原因是什么。

2. BQ40Z50首先从运输模式唤醒、  有多少因素会影响 RSOC、  以及如何通过充电过程调整容量计算、如果需要充电至100%以触发调优、如果不是100%、触发限值是多少。

此外、 如何通过放电过程调整容量计算、如果需要将放电设置为0%以触发调谐、如果不是100%、则触发限制是多少。

期待您的回复、

BR、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luxshare、

    您遵循什么流程来校准 BQ40Z50? 您使用的是 EVM 还是定制板? 您是否已完成监测计的学习周期?

    最棒的

    Jessica