请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24073 主题中讨论的其他器件: BQ24075、 BQ24076、 BQ24079、 BQ24078
尊敬的团队:
BQ24073是否具有 运输模式?
或者、我可以控制 CE 引脚拉高并在没有 VIN 的情况下进入运输模式?
如果 VIN=0、VBAT 被加电、是否会有输出?
或者必须有 Vin?
非常感谢、
Jimmy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
BQ24073是否具有 运输模式?
或者、我可以控制 CE 引脚拉高并在没有 VIN 的情况下进入运输模式?
如果 VIN=0、VBAT 被加电、是否会有输出?
或者必须有 Vin?
非常感谢、
Jimmy
你好、Jimmy、
BQ24073没有运输模式、也不能使用外部器件来实现。 如果 CE 引脚被拉至高电平、如果存在 VIN 或 VBAT、OUT 电压将保持高电平。
如果可以、BQ24075、BQ24076、BQ24078和 BQ24079可与一些外部组件配合使用以实现运输模式。 您可以在 以下网址阅读有关这种可能性的更多信息:https://www.ti.com/lit/pdf/sluaa18
此致、
Anthony Pham