请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77915 大家好、
问题: 使用 BQ7791500为5串锂离子电池充电、在提供16V 欠压保护后、电池组两端的电压降至13.4V。 移除负载+充电、无法恢复且无法为电池充电。
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢!
此致、
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Cherry、
UV 保护应使 CHG FET 保持导通状态、从而允许电荷通过。 他们能否查看 CHG FET 或 DSG FET 是否导通? 有关故障条件说明、请参阅数据表中的表9-5。
我发现电池组电压会变得这么低很奇怪。 他们使用的是哪个器件型号? BQ77915均不提供16V UV 保护(请参阅数据表的第6节)。
此致、
Luis Hernandez Salomon