This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:输入电流限制问题

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050920/bq25895-input-current-limit-problem

器件型号:BQ25895

我有一个具有5-12 VDC 输入的设计。 我使用此输入为 Panasonic 18650 3500 mAh 电池充电。

我按照建议将充电电流设置为1.5A。 I 禁用 INLIM 引脚并将 INLIM 电流设置为2A、以从电源获取最大功率。

我将电源设置为最大2A 当输入电压低于6.4V 时、充电电流已设置为900mA 左右。 6.4V 之后、充电电流已按预期设置为1.5A。

无论输入电压是多少、我想用1.5A 的电流为电池充电。 (我假设电源具有足够的功率)

要始终以1.5A 的电流为电池充电、我需要做什么?

这是我的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它 可以是 DPM。 有关详细信息、请参阅 d/s 上的8.2.6.2动态电源管理和常见问题解答 e2e.ti.com/.../faq-bq25890-why-does-ichg-reduce-during-input-voltage-dpm-dynamic-power-management-or-the-input-current-dpm-for-the-chargers-bq25890-bq25890h-bq25892-bq25895-bq25895m-bq25896-bq25898-bq25898d-bq24190-bq24192-bq24195-bq24195l-。

    谢谢、

    宁。