This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:BQ78350 (监测计)+ bq7692006PW I2C 从器件地址

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050122/bq78350-r1a-bq78350-gauge-bq7692006pw-i2c-slave-address

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQ76920BQ769200BQ78350

您好!

我们将 BQ78350-R2a (监测计 IC)与建议的 BQ76920 (AFE-IC)结合使用。

由于当前的全球交货周期情况和供货情况、已订购 bq7692006。 第二、由于 I2C 地址为0x18而不是0x08 (BQ78350预期)、AFE-IC 的这个"版本"看起来不兼容。  BQ78350是否有固件更新或任何其他方法来解决此 I2C 地址问题?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    这个问题在用户误购了错误器件型号的年份中不时出现。 遗憾的是、如果不更改固件、BQ78350就无法与 I2C 地址0x18通信(这需要开发一个新版本的 BQ78350、而这一操作将无法完成)。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回答。 是否可以进行 I2C 地址转换(LTC4316)? www.analogue.com/.../4316fa.pdf

    谢谢你

    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    这看起来可以正常工作、但您需要对此进行测试。 我对这种类型的器件没有任何经验。 我从数据表中注意到的几件事-电源电流很重要、因此它会从电池中拉出更多电流、在某些情况下、有人会注意到 SDA 上的额外脉冲以及额外的启动和停止信号。 我不确定这些情况是否会破坏设备之间的通信。  

    此致、

    Matt