您好!
我将62672EVM 连接到 3.11V LiFePo4电池。
VAC1和 VAC2未连接。
在 GUI 上,我取消激活 EN_CHARGE 和 E_ACDRV。
然后、我激活了 OTG 并在 EN_ACDRV2之后。
VBUS 保持在0V、VAC2也是如此。
为什么?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我直接在寄存器中重复测试写入。
我禁用 ACDRV (Reg12)和启用 OTG (Reg12)。 VBUS 为5.0V。
一旦我删除、禁用 ACDRV (Reg12 Bit7)或激活 EN ACDRV1或2 (Reg13位 或6) VBUS 就会消失。 为什么?
例如、当我激活 EN ACDRV2时、ACDRV2信号会在几秒钟内升高至7V、然后再降低至0V。 为什么?
此致、
您好!
当我同时禁用 ACDRV、然后启用 OTG 时、VBUS 会启动。 当我同时启用两个 ACDRV 时、VBUS 会下降。 在同时禁用 ACDRV 的情况下激活 ACDRV1或 ACDRV2不会执行任何操作、因为该设置会覆盖各个 ACDRV。 但是、在启用 ACDRV 和启用 ACDRV1或 ACDRV2后、VBUS 会出现。
当我激活启用 OTG 的 ACDRV2时、我看到 ACDRV2上升到10V 并保持开启。
谢谢、
Mike Emanuel
如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。