This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006:使用 LMR16006数据表中的公式计算 LMR16006输出电感器值

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050072/lmr16006-lmr16006-output-inductor-value-calculation-by-using-formula-from-lmr16006-datasheet

器件型号:LMR16006

您好!

我无法使用 LMR16006数据表中的公式获得相同的输出电感值。 请参阅9.2.1定制设计过程。

参数:

输入电压: 16V

输出电压:5.0V

输出电流0.6A

开关频率:0.7MHz

在第12页(9.2.2.2)上、计算输出电感器选择时使用以下公式进行计算:

 

  计算 类型的解释令人困惑"...  直流输出电流的30%-40%。"

例如、我选择了33%(使用此百分比 、我得到了匹配值)

  1. 应将 Iout 减33%、然后为0.402 A、Lo = 0.00002036H

  1. 得到 Iout 的33%、然后为0.198A、Lo = 0.00004134

 对于 ME 案例1、 数据表中解释了结果值、但未遵循"直流输出电流的30%-40%"这一短语的通用理解。

  µH 第12页的公式1数据表、使用哪种类型的值、得到的结果是20.4k Ω?

谢谢、

满载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    对于 LMR16006、20uH 或40uH 的值都可以正常工作。 当您使用 LMR16006等峰值电流模式控制时、它更加灵活。  您可以将 K 范围扩展到0.25-0.6。 但电感器过小会导致电流纹波较大、磁芯损耗会显著增加。 Vin 变化也会产生变化、因此我们建议使用0.3-0.4、但不强制用户 在此范围内选择电感值。

    您还可以在制作电路板之前使用 webench 在不同的输入电压中模拟具有不同电感值的电路。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilel、

    感谢您的支持。

    但这不是我所期望的答案。抱歉。  我很困惑的是在这个解释中如何计算22uH 的特定电感值、因为 不   显示种类值:(. 9.2.2.2中的 K 系数用于使 Lo = 20.4uH、结果是什么?

    我是用户:)。

    我的输入电压定义为8V 最小 值至16V 最大 值、我已经使用 webench 来生成原理图和元件值。 电感值为22uH、Cin 和 Cout 均为10uH。

    我在使用 TI 电压转换器方面没有太多经验、因此 我不熟悉如何定义正确的 K 系数、而是更依赖于数据表计算。  在哪里可以找到有关什么是 K 系数以及如何正确选择特定应用的更多信息?

    谢谢、

    满载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    首先 ,选择 K=0.3作为初始值,使用 Vinmax=16V、Vo=5V、IO=0.6A 和 Fsw=700kHz 计算出电感值27.8uH。  

    其次、选择合适的电感器、您将看到电感器的典型值为22uH、33uH、有时您可以找到27uH。 在这里、我们选择22uH。  

    第三、返回检查全输入范围电感器纹波因子 K。如果您选择22uH、Vin=12V、K=0.31、Vin=16V、K=0.37、这是建议范围内的值。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的支持