请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM61460-Q1 大家好、
客户发现 LM61460-Q1中存在一种奇怪的现象。 它们将输出电压设置为3.3V。
VIN 为12V。 当它没有负载时、它可以输出设定的电压、但 SW 中的电压是恒定的、而不是方波。
SW 电压的值为3.3V。 似乎上侧和下侧侧侧侧的侧板已关闭。
在空载条件下、LM61460-Q1是否正常出现这种现象?
谢谢! )
此致、
卡西
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户发现 LM61460-Q1中存在一种奇怪的现象。 它们将输出电压设置为3.3V。
VIN 为12V。 当它没有负载时、它可以输出设定的电压、但 SW 中的电压是恒定的、而不是方波。
SW 电压的值为3.3V。 似乎上侧和下侧侧侧侧的侧板已关闭。
在空载条件下、LM61460-Q1是否正常出现这种现象?
谢谢! )
此致、
卡西