This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050-Q1:开关频率的跳频

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049959/lmr14050-q1-hopping-of-the-switching-frequency

器件型号:LMR14050-Q1

尊敬的团队:

我的客户选择 LM14050-Q1作为摄像头电源芯片。

他们遇到了一些问题、我想问您。

输入电压范围为8.5~16V。

输出电压为8V、负载电流范围为1~2A。

开关频率由 RT 设置为1.8MHz。

他们发现、当输入电压降至8.7V 以下时、开关频率将跳至180kHz。

我想知道这种现象是否正常? 导致这种情况的原因是什么?

 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    这是正常工作方式、在数据表7.3.4中、它描述了压降工作模型、请参阅下文

    当在输入到输出的低电压差下运行时、LMR14050-Q1的高侧 MOSFET 将以大约97%的占空比运行。 当高侧 MOSFET 持续导通5或6个开关周期(频率低于1MHz 时为5或6个开关周期、 频率高于1MHz 时、开关周期为10或11个)、BOOT 到 SW 的电压降至3.2V 以下、高侧 MOSFET 关闭、集成式低侧 MOSFET 将 SW 拉至低电平、为 BOOT 电容器充电。