This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92633-Q1:PCB 板上的热效应

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92633-Q1, TPS92611-Q1, TPS92633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049953/tps92633-q1-thermal-effect-on-pcb-board

器件型号:TPS92633-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92611-Q1TPS92633

你(们)好。

我们的客户现在使用用于 LCD 的 LED 驱动器。 输入是电池。 输出为5.8V@150mA。 以 TPS92611-Q1为例、Tj=60℃/W、因此在最坏的情况下、Vin=16V、温度将上升90℃。 一个不良影响是 PCB 周围会变热。 现在、我们有机会推广 TPS92633-Q1。 客户的问题是、如果我们使用 TPS92633 +电阻器、PCB 的温度是否会降低。 BTW、热共享电阻器的热电阻器通常是什么?

谢谢!

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    我已经完成了 TPS92633-Q1热应用手册的草稿、该手册将很快发布。 我将通过电子邮件向您发送草稿。

    使用分流电阻器可以显著提高热性能。  

    热电阻器随 PCB 布局而变化。

    BR、Gracie