主题中讨论的其他部件:、 EV2400、 BQ40Z80
您好:
我们是一家小型达尔马克公司、您正在使用您的 BMS 芯片:Bq40z50RSMR-R1、现在电池有一些问题;
电池(100wh)对于电池组为4s2p、 其中一节电池的电压可在闭会期间跳升至4.0V (主要是在充电至满时)、BMS 芯片会检测到电池、然后设置 PF 标志和 COV 标志、 MCU 读取的、MCU 发送命令关闭电池、紫色...亮起
此处附上了电池 BMS 板的原理图、有人有熟悉的经验?
如何解决此问题?
谢谢;

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
我们是一家小型达尔马克公司、您正在使用您的 BMS 芯片:Bq40z50RSMR-R1、现在电池有一些问题;
电池(100wh)对于电池组为4s2p、 其中一节电池的电压可在闭会期间跳升至4.0V (主要是在充电至满时)、BMS 芯片会检测到电池、然后设置 PF 标志和 COV 标志、 MCU 读取的、MCU 发送命令关闭电池、紫色...亮起
此处附上了电池 BMS 板的原理图、有人有熟悉的经验?
如何解决此问题?
谢谢;

您好:
我们尝试使用 BQ40Z50EVM-561作为 picure1来验证某些问题;我将一个4s2p 电池组连接到它上、电池组加电+/pack -为14.5V;
我的笔记本电脑上的操作系统是 win10家庭版: 20H2;
Battery Management Studio 1.3.101;
Battery Management Studio 1.3.101显示 Cell4电压为0V; 不正确;
我已经测量了 C14、C15、C16、C17上的电压(请参阅随附的 BQ40Z50EVM_561_SCH)、它们都大约为3.3V;
这里的问题是什么? 如何解决?
谢谢;


1 μ A 2 μ A
您好、Wyatt:
我遇到了 EV2400与 Battery Management Studio 之间的连接问题;
我已经在 E2E 上提交了其他问题、链接如下所示; 您能帮助检查一下吗?
谢谢;
BQ40Z50EVM-561:显示 Battery Management Studio 1.3.101:Cell4电压为0V、-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
您好、Wyatt:
我已经尝试将 DSG 电流阈值设置为13000mA、我将直流负载设置为12A-80ms
0.5A-1000ms
但是、CHG 仍可运行至26V (打开 CHG FET)更长时间(几秒钟)、如下图1所示:
将 DSG 电流阈值设置为1000mA 时 、如所示为 picure2
将 DSG 电流阈值设置为100mA 时 、如所示为 picuture3

1 2.

3.