This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:基于 AM335x 的设计重新启动而不是关闭

Guru**** 2741975 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043167/tps65217-am335x-based-design-reboots-instead-of-shutdown

器件型号:TPS65217

我们有一个基于 AM335x + TPS65217C 的设计、 我们观察到、当尝试执行"立即关闭-h "时、系统会关闭、但会在1s 后重新启动。

电路详情

电路中的 BAT 引脚通过1K 电阻短接至 GND (电池未使用)

2.电源供应由 AC 和 USB 引脚提供。

测试条件

1:由交流引脚供电(5V)

2.未连接 USB 电缆

3.通过调试 UART 与笔记本电脑进行通信

4.命令输入"立即关闭-h"

观察结果

PWR_EN 变为低电平、然后出现大约50ms 持续时间的尖峰、然后恢复为低电平。

2.断电1秒后,主板将重新启动。 VSYS 再次上升、上电序列开始。

3.在相同的测试条件下、当 USB 也被连接时、电路板会被正确且永久地关断。

图中没有 USB 电缆、仅使用5V 外部直流电压为电路板供电。 (1秒后重新启动)

图中显示了 USB 电缆连接和5V 外部电源为电路板供电的情况。 (永久关断)

我已经看到这个问题在多个线程中讨论过、但无法找到解决这一问题的最终解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venugopal、

    感谢您的联系。 我将查看此 E2E 的详细信息、并将在星期一提供更新。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venugopal、

    您是否能够共享 PMIC 的原理图? 您在此 TPS65217应用上看到的无电池问题可能与由于欠压情况而导致 PMIC 锁定有关。 以下应用报告中记录了此问题以及推荐的解决 方案:为 VIN 欠压设计稳健的 TPS65217系统。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda、  

    恐怕我没有获得分享原理图的授权。

    为了描述您的查询、我们使用了应用手册中提到的电压监控器+负载开关解决方案来处理电压欠压问题。  此外、BAT 引脚通过一个1K 电阻接地。

    如所附波形所示、交流引脚电压不会下降、因此可能与欠压问题根本无关。

    我可以收集您可能需要查看的任何其他波形。

    要以更简洁的方式对问题进行说明、

    电路板的主要电源来自交流引脚(外部5V)

    BAT 引脚通过1K 电阻接地。

    此外、还通过 USB 提供备用电源。

    4.当电路板由 AC 引脚上的外部5V 电源供电时、如果 USB 也被连接、那么关断会正确发生。  

    5. 当电路板由 AC 引脚上的外部5V 电源供电时,如果 USB 未连接,那么 shutdown 命令将导致1秒后重新启动。

    谢谢、

    Venugopal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venugopal、

    感谢您提供详细信息! 以下是我的反馈/问题:

    • 如何向 PMIC 提供 VIO? 您是使用外部稳压器为 VIO 供电还是使用 PMIC 的 VLDO1?
    • 我提出上述问题的原因是、如果您的应用没有电池、但 VIO 由外部稳压器供电、则应将其视为"带电池的系统"、下图显示了应实现的电路解决方案。  

    • 如果使用 PMIC 的 VLDO1为 VIO 供电、并且您的应用没有电池、则应实现下图中的解决方案电路。 根据您在上一封邮件中提供的信息、此方案似乎与您的条件匹配、但如果您有不同的情况、请告诉我。  

    • TPS65217数据表规定、当电池不在时、TI 不建议使用 AC 和 USB 输入。   

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda、

    感谢您的快速回答。 请找到您要求的详细信息。

    • 如何向 PMIC 提供 VIO? 您是使用外部稳压器为 VIO 供电还是使用 PMIC 的 VLDO1?
      VIO 由 VLDO1供电

    • 我提出上述问题的原因是、如果您的应用没有电池、但 VIO 由外部稳压器供电、则应将其视为"带电池的系统"、下图显示了应实现的电路解决方案。  
      我们已在4.0V UVLO 下使用电压监控器实施了该解决方案。 使用应用手册中描述的相同器件型号。

    • 如果使用 PMIC 的 VLDO1为 VIO 供电、并且您的应用没有电池、则应实现下图中的解决方案电路。 根据您在上一封邮件中提供的信息、此方案似乎与您的条件匹配、但如果您有不同的情况、请告诉我。  
      是的、你是对的。 在我们的电路中、BAT 和 BAT_SENSE 通过1K 电阻下拉至 GND。 TS 悬空。

    • TPS65217数据表规定、当电池不在时、TI 不建议使用 AC 和 USB 输入。   
      令人惊讶的是、使用交流和 USB 输入时、我们能够适当地关断。 仅使用交流输入、我们无法关闭、并且电路板正在重新启动。


    谢谢、
    Venugopal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venugopal、

    感谢您回答我的问题! 以下是建议的调试后续步骤:

    • PB_IN 引脚连接了什么? 它是浮动的吗?
    • 您是否使用 SYS 引脚为所有电源轨供电?
    • 您能否将 TPS65217 PMIC 上的 USB 引脚短接至 GND 并重复测试? 如果您可以尝试进行此操作并提供 USB、AC、SYS 和 PWR_EN 等捕获功能、这将非常有帮助。

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda、

    • PB_IN 引脚连接了什么? 它是浮动的吗?

    PB_IN 引脚被连接至一个按钮开关、以便在需要时短接至 GND。 计划在最终版本中将其"未填充"。

    • 您是否使用 SYS 引脚为所有电源轨供电?

    -是的、所有 PMIC 电源轨的输入(VIN_DCDC1、2、3和 VIN_LDO)均为 SYS 引脚。

    • 您能否将 TPS65217 PMIC 上的 USB 引脚短接至 GND 并重复测试? 如果您可以尝试进行此操作并提供 USB、AC、SYS 和 PWR_EN 等捕获功能、这将非常有帮助。

    -我将在一天或两天内提供此波形。

    谢谢、

    Venugopal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda、  

    请找到请求的波形。 此外、我还在关断/重启过程中探测了 PB_IN。

    测试方案:  

    - USB 引脚短接至 GND

    -使用外部5V 电源通过 AC 引脚供电

    -器件和笔记本电脑之间的通信通过调试 UART 端口进行

    谢谢、

    Venugopal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venugopal、

    感谢您提供数据和采集! 我还想尝试两件事(如下所示)。 如果它们不能解决问题、那么在没有可供私人共享的原理图/布局的访问权限的情况下进行任何进一步调试将非常困难。 如果根本无法共享原理图、我可能需要将此 E2E 转让给处理器团队、以帮助验证任何潜在的软件相关问题。  

    • 您是否可以将 PB_IN 保持悬空(断开底部推压和100nF 电容)、 将 Vin 电压增加到6V 并再次进行相同的捕捉?
    • 为了确保单个故障器件不会发生这种情况、您是否可以在第二个(全新的) PMIC 上重复相同的调试?  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda、

    以下是您请求的波形。 总之、  

    • 您是否可以将 PB_IN 保持悬空(断开底部推压和100nF 电容)、 将 Vin 电压增加到 6V  并再次进行相同的捕捉?

    这对重新启动行为没有任何影响。 (Vin = 5.0V 且 Vin = 5.8V 时、下方连接的波形)

    • 为了确保单个故障器件不会发生这种情况、您是否可以在第二个(全新的) PMIC 上重复相同的调试?  

    测试了3个不同的板、并且各板的行为一致

    VIN = 5.0V、PB_IN 悬空、通过 AC 引脚供电

    VIN = 5.6V、PB_IN 悬空、通过 AC 引脚供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也获取了一些额外的波形。 请查看这是否有用。

    图1. BAT 引脚电压(Vin = 5.0V、通过 AC 引脚供电、USB 未连接)

    图2.  扩展了 BAT 引脚电压中的毛刺脉冲

    图3. BAT 引脚电压(Vin = 5.0V、通过 AC 引脚供电、USB 也被连接)

    图4. 断电期间、LDO3和 LDO1 (Vin = 5.0V、通过 AC 引脚供电、USB 未连接)

    与这些图形相关的一些其他问题

    图1 -> 1s 后 BAT 引脚电压中的这种干扰是什么? 这是预期的吗? (请注意、BAT 引脚通过1K 电阻接地)

    2.图4 -->为什么 LDO3和 LDO1电压在同一时间断电? PMIC 是否不遵循断电顺序? (请注意、在上电期间、波形以不同的间隔上升)

    我们的定制设计遵循了 BeagleBone 原理图中的 PMIC 部分、但略有更改。 但是、BeagleBone 中相同的 Linux 映像不会出现这种重新引导现象。  

    HW 的显著偏差为:

    我们实施了电压监控器+负载开关解决方案

    BAT 引脚和 BAT_SENSE 通过1K 电阻接地(在 BBB 中、它们是悬空的)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venugopal、

    感谢您分享 最新结果! 我将介绍这些信息、并在接下来的2-3个工作日内提供更新。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venugopal、

    很抱歉、我的回复延迟了、我参与了一些关键的时间敏感型活动、带宽非常有限。 只是想检查您的最终是否在解决此问题的根本原因方面取得了任何进展。 此外、您能否检查您使用的 UVLO? 可通过读取寄存器0x18 (UVLO 控制寄存器)的位1-0 (UVLO[1:0])来访问此信息。 TPS65217C 默认提供3.3V UVLO、但希望检查该值是否已更改。  

    谢谢、

    Brenda