This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25071:加电前插入电池时、充电状态指示灯工作

Guru**** 2532480 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047060/bq25071-charge-status-indicator-working-when-battery-inserted-before-power-up

器件型号:BQ25071

您好!

我们 刚刚收到了一些使用 BQ25071 IC 为 LiFePo4电池充电的 PCB 原型。

电路遵循数据表(SLUSBK6–2014年7月)中指示的应用信息和布局指南。

该电路的运行方式符合预期、但 CHG_N 信号的运行方式如下:

-当在连接5V 充电器电源之前将一个扁平电池连接到电路时、充电周期开始、并且 CHG_N 信号变为低电平、这与红色 LED 的预期一样亮起;

-当在连接5V 充电器电源后将一个扁平电池连接到电路时,充电循环开始 ,但  CHG 信号保持高阻抗状态。

除了该 IC 的 CHG 信号、您会采取哪种行为?

您能看到我们的设计原理图有任何问题吗?

谢谢、

Boris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Boris

    我正在检查此项、并将在24小时内更新您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外--您是否有电池的数据表或 P/N?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我们正在使用经典的200mAh LiFePo4电池、并以1C 为其充电。

    如果您需要更多信息、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、由于延迟、我们在实验室中设置此项进行测试时遇到了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,鲍

    您在哪个电池电压下看到此问题、它是否可能大于3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    很抱歉我上星期休假时回答得太晚了。

    您是正确的、当 BAT 电压介于3.3V 和充满电(~3.6V)之间时、我看到的问题会发生。

    在这种情况下、我会观察到不同的行为、具体取决于电池是在充电器通电之前还是之后插入。

    下面是我观察到的内容:

    场景1: 充电器最初未通电(IN = 0V);电池充电率为75%(BAT = 3.4V)。 当充电器通电(IN = 5V)时、电池 充电开始 、 并且 CHG 状态信号按预期变为低电平。

    场景2:充电器最初通电(IN = 5V)、未连接电池。  当电池充电达到75%时(BAT =3.4V),电池充电 按预期启动,但 CHG 状态信号 保持高阻抗。

    您能确认这是预期行为还是我们做了错误的事情吗?

    谢谢、

    Boris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,鲍

    这是正常行为。

    如果电池电压 高于再充电阈值(3.5V - 200mV)、CHG 将保持低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bill、我现在理解了这一点。

    但是、我建议查看 bq25071数据表、其中一些陈述会产生误导。

    例如、在引脚功能表的第3页、数据表显示"CHG 在器件为电池充电时被拉低。 CHG 在电池充满电时会变为高阻抗"。 但如上所述、在电池电压高于3.3V 但未充满电的情况下、bq25071实际上正在为电池充电(流向电池的电流)、但 CHG 信号为高阻抗。