This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:TPS2378的电流限制问题。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134816/tps2378-current-limit-issue-with-tps2378

器件型号:TPS2378

大家好、

我对 TPS2378有一个不明白的问题。

在 TPS2378的数据表中、P17:

我想知道、电流限制值何时从140mA 变为400mA? 浪涌电流是否小于140mA 0.9?

电流限制值何时从400mA 更改为1000mA? 当电流超过限值时、MOSFET 是否会关断? 谢谢。

此致

小查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    浪涌与 IEE802.3规范相关。 根据 PSE 端的标准浪涌受限于分级、对于1-4级浪涌受限为450mA、对于5-8级浪涌受限为600mA。 因此、为了满足该标准、PSE 端的 PSE 限制为400mA。 在 PD 侧、器件的流耗不得超过400mA、否则会产生浪涌故障。 因此、PD 上的浪涌电流限制为140mA (这会在浪涌电流过之前关断某些功能)、这可防止最坏情况的发生。

    浪涌电流超过75ms 后、电流限制将返回正常工作条件(.850A)。 如果电流超过限值、MOSFET 将打开(关闭)。

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Brandon、

    感谢您的回答。 如何判断浪涌电流阶段的结束?

     PD 的电流限制何时从140mA 切换到400mA?

    此致

    小查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    PD 上的电流限制将在 PD 必须消耗的电流不超过400mA 的成功浪涌阶段后从其浪涌电流限制(在本例中为140mA)切换到其正常工作电流限制(在本例中为.85A)。 这通常在80ms 左右完成。

    请观看此简短视频、了解浪涌问题、这可能有助于理解。

    https://training.ti.com/poe-operation-considerations?context=1137930-1139676-1137929

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 感谢  Brandon。

    此致

    小查理