This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:数据日志中的电流监视器和电流数据

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048753/ucd90120a-current-monitor-and-current-data-in-data-log

器件型号:UCD90120A

问题1: UCD90120A 规范中提到:1个电源轨的电流每200us 测量一次、电流计算是使用最后4次测量的滑动平均值完成的。 我们能否更改 测量值以计算电流?  

问题2:正如规格所述:电流 计算是使用最后4次测量的滑动平均值完成的。 我们可以从 I2C 寄存器'8C'--read_IOUT 获取电流值、或在 Fusion Digital Power Designer 工具中从"Current Monitor" scren 读取值。 无论是 I2C 寄存器还是"电流监视器"屏幕中的值是4次测量的计算值、还是实时采样值?μ A

问题3:1个电源轨的电流可每200us 测量一次。 但是、从数据日志到"Fusion Digital Power Designer tool"、 每1秒只有7个最大电流值数据。 那么、我们如何才能每200us 获取所有当前数据?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅下面我的评论。

    不可以、芯片内固定200us、客户无法更改

    2. READ_IOUT 或 GUI 的值为4的平均值

    3. 您在 GUI 上设置了哪种轮询速率?  

    此致

    Yihe。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。  

    问题1:固定200US。 4次测量怎么样? 我们是否可以将"4"更改为其他数字、例如"200"?

    问题3:我使用默认轮询速率--100ms。 我尝试了10ms、但它不起作用。 您能帮我确认最低轮询率吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    测量和采样是固定的。

    GUI 在绘制器件的数据时不会缓冲器件的数据读取、因此如果您确实希望捕获尽可能多的数据、则不能使用绘图功能、您必须转至 tools->Device Read/Write Stress tester、来自所选参数、 选择目标参数让 GUI 尽可能快地读取数据并将其保存到文件中、您可以打开文件进行检查。 但该数据是原始数据、您必须对其进行转换、请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/slva385的第4节 

    请在使用应力测试时禁用 GUI 轮询功能。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了"设备读/写压力测试仪"、但我收集的数据不是原始数据、它已转换为"A"。 样本数可以达到每秒近200个。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:如果我将 I2C 时钟设置为400kHz、能否通过 I2C 读取所有当前数据?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     UCD90120A 支持400kHz。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只看到 Iout 过流故障的"非电压故障最大毛刺脉冲时间"。 我找不到有关非电压故障的详细说明。 这是否意味着任何电源轨的电压为0V? 请帮助我确认此设置。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用 READ_Iout 命令--[ST][ADDRW][A][W:x8C][A][SR][ADDR][A][R:Data_1][A][R:Data_2][N][SP]来读取 Iout 寄存器。 如何获得正确的"AddrR"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非电压故障表示来自电流或温度监控器的故障。 它与电压无关。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请查看 I2C 规范以了解如何进行 ADDR 或 ADDW。

    I2C 有8位地址、其中前7位是地址、最后一位是 R/W (R;1、w:0)。  

    希望这对您有所帮助。

    此致

    Yihe