This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:即使在 I2C 控制电平时,我也无法判断输出是否脉冲

Guru**** 1646410 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61169
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049278/lp8556-i-can-t-tell-if-the-output-is-pulsed-even-when-controlling-the-level-by-i2c

器件型号:LP8556
主题中讨论的其他器件:TPS61169

尊敬的 TI 支持人员:

我一直在研究用于控制 LED 灯串的多个背光 LED 驱动器。 例如、每通道6个 LED。 我 需要以稳定电流打开 LED 2秒、关闭约7秒、然后一直重复。  我们正在背光照明一系列经过全局快门摄像头的半透明物体。  使用摄像机的曝光控制(大约10至40usec/图像)捕获物体经过摄像机时的图像。 预期驱动电流范围为20至40mA。 LED 的器件型号为:"LB P4SG"、"ATS2012UV415"。 我们无法使用 PWM 或脉冲输出、因为它会降低所捕获的每个图像的分辨率。 因此、我想使用纯模拟控制来控制 LED 的亮度。 由于我将在20mA 至40mA 的范围内驱动 LED、我认为纯模拟控制将起作用、因为我驱动的 LED 电流大于25%。 请告诉我您的想法是什么、该产品是否能够正常工作、或者是否有任何其他器件更适合我的应用。 我挑选了四个 LED 驱动器、这个支持请求中的这个驱动器具有全部三个调光选项、PWM 控制、模拟控制和混合 PWM 调光。 此外、如果我需要向您提供更多信息、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nashbu

       此主题已分配给我、我将尽快向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Nashbu

       请问您需要多少个信道? 根据您的说明、最好在20mA 至40mA 的电流范围内进行纯模拟调光。

       现在、我们有一个仅用于模拟调光的通道背光产品 TPS61169、它可以处理高达400mA 的 LED 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用至少3个通道、每个通道具有6个串联的 LED。 您建议的这款新器件适用于白色 LED。 是否可以使用不同颜色的 LED? 我们计划在不同波长下使用不同颜色的 LED。 例如蓝色470nm LED。   我看到您建议的这个拟议器件是串联电感器和齐纳二极管的升压拓扑。 我担心如果使用纯模拟调光、启动和关闭时会产生多少纹波。 因为摄像机正在捕获图像、所以需要快速。 我看到您建议的器件的纹波为9mA/d、纹波看起来不错。 此外、它似乎可以快速打开和关闭。 这是我需要的。 多通道、纯模拟控制、极少或无纹波、快速导通时间和关断时间、恒定电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖特基二极管。 而不是齐纳二极管。 抱歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否向我解释 一下 TPS61169的纯模拟调光工作原理? 我看了数据表、它所讨论的就是 PWM 调光... 这与纯电流控制不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nashburn

        模拟调光和 PWM 调光之间的区别在于、模拟调光控制 LED 电流的振幅、而 PWM 调光控制 LED 的打开和关闭(LED 电流高低和零)以调节 LED 平均电流。

       对于 TPS61169、它控制  LED 电流的振幅、电流基准由 Ctrl 引脚设置。  

       LED 电流= Imax*D

      D 是指 Ctrl 引脚的输入 PWM 占空比。