This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD7242:输出电容器的放置顺序

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9222, UCD7242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049069/ucd7242-placement-ordering-for-output-capacitors

器件型号:UCD7242
主题中讨论的其他器件:UCD9222

您好!

我正在使用 TMS320C6678ACYP DSP 进行新设计。 为了给 CVDD 和 CVDD1电源轨供电、我使用的是 UCD9222和 UCD7242、遵循 TI 应用手册和 UCD7242上输出电容器的 EVM 原理图、这两个电容器的值和每个值的电容器数量都是如此。 对于这些输出电容器、在 UCD7242 SW-A 和 SW-B 输出电感器的另一侧、还有一个1K 欧姆的电阻器。 我的问题是:这些组件应按什么顺序物理放置在 PCB 上、因为有些组件将非常靠近电感器、有些则会稍微远离电感器? 在随附的文件“IC2002”中是 UCD7242,“IC2001”是 UCD9222。 随附文档中的图显示了哪些元件最靠近 SW 节点电感器、哪些元件更远。 这是正确的布置、还是应该如何进行物理放置?

 e2e.ti.com/.../Document3.docx

此致、

Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、  

    我已将此主题分配给负责的应用工程师、您应该在星期一之前听到。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    您可以将一个或两 个47uf 和一个330uf 靠近电感器侧、然后将其余电容器靠近负载。 1k 欧姆并联 用作小 负载、因此只要它能够提供偏置电流、就不会影响放置位置。 分压器可能已经提供了小负载电流、因此您可以根据验证结果确定是否需要额外的负载电阻器。

    关键是在尽可能靠近负载的位置感测电容器上的输出电压、然后将正负差分感测信号路由  回控制器、如差分对中的信号。  使电压感测走线远离电路板上的噪声源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒

    感谢您的帮助、

    Larry