This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92690:低占空比 PWM 不起作用#39;t

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048940/tps92690-low-duty-pwm-doesn-t-work

器件型号:TPS92690

您好、先生、

如果对 PIN1 nDIM,施加 PWM 200Hz 0.5%占空比、则背光会在22秒后打开、  

如果对 PIN1 nDIM 应用大于10%的 PWM 200Hz 光栅、则背光会在3秒内打开、

任何建议。

随附的图片显示了 PMW 和输出电压、

10个串联 LED、6个帕雷尔 LED、电流242mA、LED 电压56V。

黄色曲线是200Hz 0.5% PWM、

绿色 crev 是 LEDvoltage。

谢谢!

此致、

PZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低占空比 PWM 工作、但启动速度太慢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件的价值与 EVM 相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    低占空比启动缓慢的原因是稳压器主 FET 仅在 PWM 使能期间启用。  因此、如果 PWM 周期仅为0.5%时间、 则上电所需的时间将比 PWM 生成100%占空比的时间长200倍。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    谢谢、我们将正常增加引导的占空比。