主题中讨论的其他器件: BQ24040
我们使用 BQ24045充电 IC 为3.7V 800mAh 电池充电(最小3V -最大4.2V)。 但是、当电池电压低于4.06V 并置于充电状态时、CHG 状态引脚不会改变其状态、而是从所需电流的一半开始充电。 当电池电压高于4.06V 并开始充电时、所有功能均正常工作。 那么、它们在 BQ24045中的任何情况是否会导致该问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们使用 BQ24045充电 IC 为3.7V 800mAh 电池充电(最小3V -最大4.2V)。 但是、当电池电压低于4.06V 并置于充电状态时、CHG 状态引脚不会改变其状态、而是从所需电流的一半开始充电。 当电池电压高于4.06V 并开始充电时、所有功能均正常工作。 那么、它们在 BQ24045中的任何情况是否会导致该问题?
您好、Nick、
感谢您的回答。
以下是您需要的电压:
我还在尝试获取波形、一旦我得到波形、我将与您分享。
我在25C-35C 的正常室温下工作、因此我不认为低温是一个问题。
您好、Nick、
我们的生产正在进行中、因此此时很难更改 IC、请查看以下波形、以便您可以提供其他解决方案来说明发生这种情况的原因。
我还想提到一些问题
在引脚输出中:
OUT 引脚输出:
TS 引脚输出:
谢谢。
您好、Nick、
我从过去2周开始使用不同的场景进行测试、我认为我找到了相应的解决方案。 如您在上一波形中所见、OUT 引脚 IN 在3.9V 至4.35V 之间继续波动。
充电 IC 提供随机输出、因此我想确认我们的 IC 是否是 TI 的原始产品。 那么、您能否提供 TI IC 上可用的任何标识标记? 我还在下面附上我们的 IC 照片、以便您可以确认此 IC 是否为原始 BQ24045DSQT?