This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24045:.

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24045, BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045918/bq24045

器件型号:BQ24045
主题中讨论的其他器件: BQ24040

我们使用 BQ24045充电 IC 为3.7V 800mAh 电池充电(最小3V -最大4.2V)。 但是、当电池电压低于4.06V 并置于充电状态时、CHG 状态引脚不会改变其状态、而是从所需电流的一半开始充电。 当电池电压高于4.06V 并开始充电时、所有功能均正常工作。 那么、它们在 BQ24045中的任何情况是否会导致该问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在产品中使用此 BQ24045原理图配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishnt、您好!

    您能否共享比较这两种情况的任何波形?  最好查看输入、输出、TS 电压。   当 TS 处于低温区域时、该器件会充电一半。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的回答。

    以下是您需要的电压:

    • 当电池电压低于4.06V 并开始充电时:
      IN = 4.98V
      OUT = 4.18V
      TS = 0.5V

    • 当电池电压高于4.06V 并开始充电时:
      IN = 4.90V
      OUT = 4.35V
      TS = 0.5V

    我还在尝试获取波形、一旦我得到波形、我将与您分享。        

    我在25C-35C 的正常室温下工作、因此我不认为低温是一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishant、您好!

    如果电池电压为4.35V、则器件将进入恒压模式、充电电流将减小、直至达到终止电流。

    BQ24045适用于4.35V 电池、使用它为4.2V 电池充电可能会导致电池损坏。  

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    好的。 那么、我们可以使用 BQ24040 IC 为4.2V 电池充电吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我们的生产正在进行中、因此此时很难更改 IC、请查看以下波形、以便您可以提供其他解决方案来说明发生这种情况的原因。  

    我还想提到一些问题  

    • 我们的电池具有4.25V 的 OVP (过压保护)。
    • 当我第一次使用新电池(即第一个充电和放电周期)时、我也会遇到相同的问题。  
    • 我通常会遇到3.5V 至4.06V 电池电压之间的问题(高于4.06V 时未检测到问题)

    在引脚输出中:

    IN Pin (Battery is below 4.06V)     IN Pin (Battery is above 4.06V)

    OUT 引脚输出:

    OUT Pin (Battery is below 4.06V)     OUT Pin (Battery is above 4.06V)

    TS 引脚输出:

    TS Pin (Battery is below 4.06V)     TS Pin (Battery is above 4.06V)

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Nishant、您好!

    最好查看电流探头波形。 可能还需要打开电池组和保护器周围的探头电压。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、  

    我从过去2周开始使用不同的场景进行测试、我认为我找到了相应的解决方案。 如您在上一波形中所见、OUT 引脚 IN 在3.9V 至4.35V 之间继续波动。

    充电 IC 提供随机输出、因此我想确认我们的 IC 是否是 TI 的原始产品。 那么、您能否提供 TI IC 上可用的任何标识标记? 我还在下面附上我们的 IC 照片、以便您可以确认此 IC 是否为原始 BQ24045DSQT?

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishant、您好!

    这看起来像一个原始的 TI IC、顶部标记应该是 SII。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么、是否有任何情况下 IC 的 OUT 引脚提供这种类型的输出电压?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    续页: e2e.ti.com/.../bq24045