This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:申请查询

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048204/bq4050-application-inquiry

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

大家好、团队、

是否可以在无需对主机软件中的电量监测计功能进行任何固件修改的情况下将 BQ4050与 BQ40Z50进行交换?  

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    您具体需要什么? 大多数正常命令将是相同的。 根据您的 MCU 固件对监测计的作用、可能需要对命令进行一些更改。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的回答。

     我的客户固件是几年前由分包商编写 的、他们仍在尝试跟踪源代码(如果没有这一点、他们不知道正在使用哪些命令)。 是否没有列出两个芯片之间差异(包括命令集)的现有 TI 文档?

     可能是两种变体都有应用手册、列出了可用命令及其响应? 我们可以与他们分享吗?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    啊、我认为这对于查看他们是否访问 DF 最有帮助、因为 DataFlash 肯定会有不同的寻址。

    我们没有列出我知道的所有测量仪表之间的所有命令差异、正如我提到过的、大多数正常命令应该相同、可以快速手动检查。 如果他们访问数据闪存、则会有所不同。

    我在距 TRMS 几分钟的时间内将其组合在一起、请注意、如果它们使用的是 BQ40Z50的更新固件版本、则可能会有一些其他命令。

    e2e.ti.com/.../compare_5F00_4050_5F00_40z50_5F00_commands.xlsx

    此致、

    Wyatt Keller