请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR14020 您好工程师,
在基于 LMR14020的12V 至5V 降压应用中、客户出现了 EMI 问题、 此电路工作正常。
背景:
它们 遇到了在 330KHZ 频率点(断开负载)超过3dB 的 EMI 问题、并且目前正在进行小型批量生产、 因此 PCB 布局是固定的。
问题:
是否有任何方法可以在不更改布局的情况下提高 EMI 性能?
如果他们愿意修改 PCB 布局、则需要在当前布局中修改哪些内容、为什么?
测试结果显示如下:

原理图显示如下:
PCB 布局显示如下: