This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:可调节最大输出脉冲持续时间

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047955/sn74lvc1g123-adjustable-maximum-output-pulse-duration

器件型号:SN74LVC1G123

尊敬的 TI 团队:

我在写信询问 输出脉冲持续时间。
我已经检查了规格中的典型特性。
您是否想告诉我、是否可以使用其他电容和电阻调整持续时间以达到大约10s 或20s?
如果可能的话。 您能向我分享更多允许值吗?
提前感谢您的帮助。

谨致你的信,

HsuehYing Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HsuehYing、

    请参阅此常见问题解答: [常见问题解答]如何确定单稳多谐振荡器的输出脉宽和"K"值? 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能还有助于确定最大输出脉冲宽度: [常见问题解答]单稳多谐振荡器的最大输出脉冲长度是多少? 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    感谢您提供信息。

    然后检查规格。
    由于规范中缺少信息、我对"K"值有更多疑问。
    "k:=数据表中的计时常数"、但是、估算结果将其设置为1。
    在图6中、如果我将 Vcc 取为5.0V、则 K 值可能不是1。
    K 是否有任何其他计算或数据?
    此外、当电容变小时、K 会变大。 它们之间的关系是什么?
    我想主要的问题是:“K”的实际意义是什么,我如何确保我的 K 值?

    我还阅读了关于 tw 和 tpd 的其他主题。 tw 和 tpd 之间有什么区别? 为什么 tpd 的计算是0.1*R*C?
    TW=K*R*C
    TPD=0.1*R*C

    提前感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您希望在数据表中提供的值之外操作器件、因此您需要确定器件是否适用于您的应用。

    确定电容值的 K 的最佳方法是获取器件的一些样本并构建电路、测量输出脉冲长度、并根据测量值计算 K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maier、

    感谢您回答我的问题。
    但是、我现在正在进行测量、我仍然想弄清楚电容为何会影响 K 值?
    K 应该是计算中的常量或参数。 K 和 C 之间的关系是什么?
    我读了您回答:tw=K*R*C(K=1)的其他主题。
    这是我同意的最简单的估计

    谢谢你,agiain。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    K 的主要原因是 RC 引脚具有一些内部电容、但内部设计中还有其他因素(偏置电压会影响 MOSFET 运行)。

    您将看到 K 随着电容值的减小而显著增加--这是因为内部电容对使用较小外部电容的操作具有更大的影响-- 在某些时候、这两者将相等、总电容将是输出端连接的两倍。