This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74501-Q1:FET 回顾

Guru**** 682330 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74501-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048621/lm74501-q1-fet-review

器件型号:LM74501-Q1

大家好、

是否可以查看以下 FET 并让我知道它们是否可与 LM74501-Q1配合使用?

谢谢!

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    需要在选择 FET 时考虑最大负载电流、并且热特性应符合最大可能功率耗散。 您能告诉我们最大系统负载电流吗? 否则、相对于 Vgs 绝对最大值和 Rdson、FET 看起来是可以的。  

    谢谢、致以诚挚的问候

    Divyyshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyyshu、

    感谢您的深入见解! 有几种高电流情况:

    1.30A 持续150ms

    2. 15A 持续10秒

    3.12A 持续电流

    如果您认为其中任何一项会有问题、请告诉我。

    -Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    在数据表中、考虑到负载电流曲线、就最大功率耗散和 θ JA 而言、FET 选择似乎是合适的。

    谢谢、此致

    Divyyshu