This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS622314-Q1:TPS622314、此时输出电压= 1.8V

Guru**** 1157490 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62231-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048943/tps622314-q1-tps622314-for-vout-1-8v

器件型号:TPS622314-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62231-Q1

大家好、团队、

我能否将外部 R 分频器连接到 FB 引脚以获得 Vout=1.8V 的电压? 如果可能、您建议两个电阻器的值是什么?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    TPS62231-Q1器件的固定输出电压为 1.5V。 不建议使用外部电阻器来更改输出电压、因为这可能会导致性能问题。 器件已经有内部反馈电阻器、并且添加了外部电阻器、使得器件超出数据表中定义的电压精度。

    您可以使用提供1.8V 输出电压的 TPS62231-Q1器件。

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、  

    我知道缺点。 问题仍然存在:是否可能?  

    谢谢、最诚挚的问候、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    通过添加电阻器、始终可以更改输出电阻器。 您可以通过在 FB 引脚和输出电压之间放置一个电阻器来更改输出电压、并且必须考虑 泄漏电流、电阻器值等更多参数。  从我的角度来看、器件 可能是针对您的应用进行了特性描述、因为它超出了 TI 数据表的建议范围。 我不建议使用它、因为您知道缺点。  

    此致、

    Tanvee