This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:适用于13V 60A 升压转换器的 LM5122?

Guru**** 2533890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049027/lm5122-lm5122-for-13v-60-amp-boost

器件型号:LM5122

大家好、我需要一个升压转换器来依靠电池(8-12.6V)运行、并在电流为60安培时提供13.8V 电压。

很难找到库存中能够做到这一点的器件(我至少需要1kpcs)。  我喜欢使用2并联异相的想法。  我目前正在查看 LM5123 (我必须使用上面的 LM51223 PN、因为它无法识别新的 LM5123 PN。  使用新的 LM5123、我现在可以获得几乎足够的器件、并且可能会持续到我获得更多器件为止。

还有其他好的选择吗?  旧的 UC384x 系列具有一些驱动器芯片来驱动主 FET 和同步 FET、情况如何呢?  旧学校,但可能更容易找到部件。

建议-想法?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aho、

    建议 LM5123。  它看起来像是当前库存。