This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43602:WEBENCH 中针对低输出电压的开关频率限制。

Guru**** 2507045 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43602, LM76002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048981/lm43602-switching-frequency-limitation-in-webench-for-low-output-voltage

器件型号:LM43602
主题中讨论的其他器件: LM76002

你好!  我目前正在设计 具有以下参数的 LM43602DSUR 调节电路:

  • VIN = 24V
  • Vout = 1.2V
  • Iout =~2A

我最初的计划是使用默认开关频率(500kHz)、根据数据表(表2)、该频率在低频时似乎可行。

但是、WEBENCH 会限制较低电压输出的开关频率。  增大输出电压会增大开关频率的可选范围。

我不反对使用较低的开关频率、但希望能够从根本上了解 WEBENCH 为何在低输出电压下限制该值(我在 LM43602数据表中找不到任何解决方法)。

谢谢!

-Kenton