请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21530-Q1 大家好、
我的客户决定为 VDDA 和 VDDB 使用18V 的外部辅助绕组电压、如图所示。
他想确认 VZ 电压 决定该点为负电压吗?
另一个是当 Vgs_on 为18V 时,Vgs_off 为-VZ,我对吗?
我们是否有任何 EVM (如本应用)? 只能申请一张?
Eddie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户决定为 VDDA 和 VDDB 使用18V 的外部辅助绕组电压、如图所示。
他想确认 VZ 电压 决定该点为负电压吗?
另一个是当 Vgs_on 为18V 时,Vgs_off 为-VZ,我对吗?
我们是否有任何 EVM (如本应用)? 只能申请一张?
Eddie
赵您好!
感谢您联系 E2E。
与自举电路相比、使用此类隔离式电源具有一些显著的优势、但其成本通常更高。 在您描述的使用中、从 VSSA 到 VDDA 的18V 电源(如图所示)提供了 Vgs_on (18V - VZ)和 Vgs_off (-VZ)。
遗憾的是、我们没有具有负关断电压的 EVM。 客户了解此应用的一个选择是在仿真中实现它。
如果回答了您的问题、请单击绿色按钮告知我们、否则请告知我们如何继续提供帮助。
此致、
Daniel