This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079:最小功率输入

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24079

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046838/bq24079-min-power-input

器件型号:BQ24079

您好!  

我有一位客户在问

在-20°C 至+70°C 的温度下、以300mA 电流充电的 BQ24079 4.1V 最小功率输入是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    为了使最小电压能够为4.1V 电池充电、您需要将 VIN 保持在 VINDPM 的更高水平 、并且 VOUT 高于 VDPPM 电压。  

    对于 VOUT 电压、您可以使用 VOUT = VIN-(( Q1的 RDSON)* IOUT)进行计算、其中 IOUT 是充电电流+系统负载。 您知道系统负载是多少吗?

    此致、

    Gautham