This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD88599Q5DC:将 FDMC8010DC 替换为 CSD88599Q5DC

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8320, CSD88599Q5DC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047337/csd88599q5dc-replace-fdmc8010dc-with-csd88599q5dc

器件型号:CSD88599Q5DC
主题中讨论的其他器件:DRV8320

您好!

在 BLDC 电机驱动器的电流设计中、我们使用 DRV8320并采用半 MOSFET FDMC8010DC。 最近、我们了解 了 CSD88599Q5DC 60V 半桥 NexFET 电源块。 这 导致我们可能决定更换。

应用是 bdlc FOC (30kHz PWM)和最大15A 电流。

在决策过程中、我们必须考虑哪些 MOSFET 参数?

谢谢。