This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:推荐用于低电流应用的 Rsense

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047795/bq27z561-r2-recommended-rsense-for-low-current-application

器件型号:BQ27Z561-R2

大家好、

BQ27Z561-R2数据表中 mΩ mΩ"该器件旨在支持1m Ω 至3m Ω 的感应电阻器"。 但是 、我 正在为 主要处于睡眠状态(<1mA)且在短时间内最大有效电流<30mA 的应用寻找此器件。 使用较大的感测 R 是否存在任何潜在问题?  0.025欧姆是否足够大以便进行精确的监测?  

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    希望你们做得好!

    对于此用例、您基本上可以使用两个主要选项。

    您可以依靠 OCV 表查找要与 SOC 关联的 OCV 值。 但是、这种方法不会利用监测计的阻抗跟踪功能。

    2.您可以调节电流、使 ADC 的分辨率在<1mA 时不会严重影响您报告的电流值。 死区电流默认为3mA、因此在<1mA 时、监测计大部分时间将报告0mA (这将导致随时间推移产生大量 SOC 误差)。 要使用此方法、您应将监测计校准为某个值(例如100mA)、并调整 CC 增益参数、使监测计认为它达到1A。 这将实现10倍的标度、当仅消耗小于1mA 时、该标度应足以脱离死区范围。 这里的不幸缺点是、当然现在电量监测计认为它的电流是实际电流的10倍、因此您必须缩减使用 mA 或 mAh 的任何数据闪存设置。

    请 访问 https://www.ti.com/lit/an/slua792/slua792.pdf?ts=1635260410839&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ34Z100-G1%253FkeyMatch%253DBQ34Z100-G1%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN 、其中更详细地概述了此过程。

    一个重要的免责声明是、这当然是一个用例、我们没有专门针对运行测试、因此客户一定要使用自己的设置来测试它、以验证它是否适合其应用。

    此外、 如果增大 RSENSE 电阻器、请确保最大电流不超过 CC ADC 的最大额定值。

    谢谢、如果需要任何其他信息、请告诉我、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jackson! 我希望你们也能做得好! 我将推荐使用较大 Rsense 的缩放选项。