This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628501:开关节点的上升和下降时间

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045369/tps628501-rise-and-fall-time-of-switching-node

器件型号:TPS628501

你(们)好

我正在计算电源中的开关损耗。

您能否给出 开关节点电压的上升和下降时间值

VIN=3.3V VOUT=1V IO=0.8A 并且开关频率=2.25MHz

谢谢、此致

Abishek V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abishek、您好!

    遗憾的是、我们没有完全符合您的测试条件的现有验证数据。 但预期值将为5-10ns。 您可以轻松地从器件 EVM 的波形中捕获开关节点电压、从而为您提供确切的值。

    谢谢、此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abishek、您好!

    您是否仍有关于此主题的疑虑/问题?

    谢谢、此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abishek、您好!

    我现在要关闭此主题。 如果您有任何其他问题、请在此处发表评论、以将其打开。

    谢谢、此致、

    法赫恩