This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7300:有关 PSRR 性能的问题

Guru**** 1489625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047771/tps7a7300-question-about-psrr-performance

器件型号:TPS7A7300

大家好、

在5V 3A 输出下运行时、该器件的 PSRR 电平是多少?

谢谢!
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    图21具有 VOUT = 3.3V、IOUT = 3A 时的 PSRR 数据。 该图可能用于估算给定规格的 PSRR、因为该图中指定了重要的工作条件-即 VIN、VOUT、IOUT。 PSRR 的趋势是、在恒定负载下、增加 VIN - VOUT 差分会增加 PSRR。 更一般而言、远离压降会增加 PSRR。 因此、如果此应用中的输入电压大于5.5V、则 PSRR 将优于该图中的 VIN = 3.8V、IOUT = 3V 曲线。 随附幻灯片、讨论了如何影响 PSRR、如何影响 PSRR、以供参考。

    e2e.ti.com/.../6320.What-effects-PSRR.pptx

    此致、

    Nick