请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS745-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS7A85A、 TPS7A84A、 TPS7A83A
如果我希望具有小型 LDO (2x2或更小)的可编程性、最好的方法是什么? 我想使用具有不同电阻值的 I2C 扩展器吗? 这是否适用于这样的器件? 是否有更好的选择和选择? 我还应该考虑什么?
谢谢、
HSG
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是的、如果您希望对输出电压进行较大的更改、那么在 TPS745-Q1等可调 LDO 上切换不同的电阻值将是一种很好的实现方法。
同样 、如果您可以使用稍大的封装、我们的 LDO 采用3.5x3.5、其中包含一系列器件(TPS7A83A、TPS7A84A、TPS7A85A)、这些器件具有一个 ANY 输出网络、可让您将引脚接地以设置电压。 这里的额外优势是内部电阻器匹配、从而实现出色的精度性能。 请参阅以下部分
如果您只需要略微更改输出电压、 通常使用 DAC 实现裕度调节电路、该 DAC 会将电流注入 FB 节点(在外部电阻分压器之间)以调节输出电压。 有关更多详细信息、请参阅此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sbaa341a/sbaa341a.pdf