This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:LM 5146-Q1 DCM 模式/FPWM 模式

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047360/lm5146-q1-lm-5146-q1-dcm-mode-fpwm-mode

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5145

我将 LM5146-Q1用于具有12V/25A 输出和48V 输入的系统降压转换器。

在 DCM 或 FPWM 模式下,我需要建议应在哪种模式下配置 SYNCHIN 引脚。

在 DCM 模式或 FPWM 模式下运行有什么优点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    您可以在 FPWM 模式下运行、以实现(1)整个负载电流范围内的恒定开关频率、以及(2)最佳瞬态响应。 请使用 LM5145快速入门计算器进行组件选择。

    此致、

    Tim