This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61202:电路回顾

Guru**** 1091470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61202
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042199/tps61202-circuit-review

器件型号:TPS61202

您好!

我的客户需要帮助。

我`ve 基于 TPS61202 IC 的电源管理电路时遇到问题。 由单节锂离子电池供电时、IC 和电感器会烧坏、不工作(输出电压不为5V)。
我要求专家团队帮助我审查设计并建议解决此问题的方法。

•电路详细信息:

VIN = 2.5V ~ 3.7V
预期 Vout = 5V
Iout = 0.3A

•物料清单:

指示符

数量

制造零件1

制造商_1

C3

1

CC0402KRX7R7BB104

Yageo

C4

1

DNP

 

C28.

1

TAJA475K016R

AVX

C29.

1

TAJA106K016R

AVX

C37.

1

TAJA106K016R

AVX

C41

1

CC0402KRX7R7BB104

Yageo

C99

1

TAJA475K016R

AVX

C100

1

TAJA475K016R

AVX

C102

1

LMK107B7105MAHT

太阳诱电

C103.

1

TAJA106K016R

AVX

CN14

1

 

 

CN15

1

505567-0281

Molex

D6.

1

RSX071VYM30FHTR

Rohm Semiconductor

D7.

1

ESDZL5-1F4

ST

L6

1

LQH3NPN2R2MJRL

Murata

问题1.

1

NVR1P02T1G

ON Semiconductor

R1

1

DNP

 

R2

1

RC0603FR-07510RL

Yageo

R3

1

RC0603FR-07680RL

Yageo

R4

1

RC0603FR-07680RL

Yageo

R5

1

RC0603FR-07680RL

Yageo

R6.

1

RC0603FR-07100KL

Yageo

R7

1

RC0603FR-07820RL

Yageo

R8.

1

DNP

 

R9.

1

RC0603FR-0710KL

Yageo

R10.

1

RC0603FR-07100RL

Yageo

R11.

1

RC0603FR-0710KL

Yageo

R12.

1

DNP

 

R13.

1

DNP

 

R18.

1

RC0603FR-07330RL

Yageo

R19.

1

RC0603FR-07220KL

Yageo

R44.

1

RC0603JR-070RL

Yageo

R45.

1

RC0603FR-0710KL

Yageo

R50

1

RC0603FR-0710KL

Yageo

R51.

1

CRCW06032M00FKEAC

Vishay

R52.

1

RC0603FR-07180RL

Yageo

SB1.

1

DNP

 

SB8.

1

DNP

 

SB22

1

DNP

 

U7.

1

LD1117S33TR

ST

U15.

1

MCP73831T-2ATI/OT

集成电路

U17.

1

TPS61202DRC

应用工程师

请帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chong、

    我看不到原理图的很清楚。 您能否通过电子邮件向我分享高分辨率图片或将原理图和布局一起发送给我?

    此故障是否可以在多个 PCB 上重现、或者仅在一个 PCB 上发生?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack。

    我已附上查询文件。 请检查并提供帮助。

    e2e.ti.com/.../TPS61202-issue-_2D00_-IC-and-L-burning.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chong、

    很抱歉、我昨天刚从假期回来。 我介绍了原理图、下面是我遇到的一些问题、您能帮您与客户核实、并在下面提供您的意见吗? 非常感谢!

    您能否帮助与客户核实这种故障是在多 PCB 上重现的、还是仅在单 PCB 上发生的?

    请帮我发送布局以进行检查吗? 大多数情况下、烧写问题都是由于布局不当造成的。

    为什么客户在这里使用 D6?  

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chong、

    是否有反馈?

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    我的客户没有回复。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    布局如下:

    D6来自 na 辅助5V 电路(外部电源)。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chong、

    我检查了布局和原理图。 以下是我的评论:

    布局

    GND 连接正在将 GND 拆分为补丁。 这种情况不好、可能会导致在关键环路(VOUT->GND->SW)内引入寄生参数;

      

    其他部件看起来不错。

    原理图。

    由于 VOUT 将有一个辅助电源。 PS 不应连接到 VIN。 原因是、为了支持预偏置启动、同步 FET 中不应存在负电流。 当 PS 设置为高电平且存在外部电源时、同步 FET 可能会导通很长时间、并导致电感器出现较大的负电流。

    我的建议:

    1.删除 D6;

    将 GND 层设为实心多边形,并实施多 GND 层;

    将 PS 连接至 GND。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    我的客户回答:

    我注意到、即使 PS 连接到 GND、该问题也没有得到解决。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chong、

    它们是否移除了 D6?

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chong、

    要与您联系、您能否帮助与客户核实他们的最新更新? 移除 D6后、它们是否恢复了 Vout?

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    我的客户没有回复。

    此致。