This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24630:ucc24630能否与 UC3843配合使用以实现反激式运行?

Guru**** 614665 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843, UCC24630, UCC24636
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047241/ucc24630-can-ucc24630-be-used-with-uc3843-in-fly-back

器件型号:UCC24630
主题中讨论的其他部件:UC3843UCC24636

我使用的电源输入为28V,输出为+5V 和-5V。 输出的每个通道为12A。 我打算将反激式转换器与两个输出绕组配合使用。 问题是:

(1)是否适合使用反激 式拓扑?

(2)输出电流 有点小、您能建议一些解决方案吗? SR 或其他人?  

(3)反激式设计为 CCM 模式,由于 UC3843在我们公司很容易找到,我可以将其与 UCC24630配合使用吗? 应该选择哪种类型的 MOSFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。 我的看法如下。

    1) 1)是的、可以使用反激式拓扑。

    2) 2) SR 将是一个很好的解决方案、因为输出电流很高。

    3) 3) UCC24630是一款基于电压平衡方法的 SR 控制器。 可以在 CCM 运行中使用。 此外,UCC2442的 VDD (on)为4V 左右。 如果您希望直接从输出电压提供 VDD、它还符合您的输出规格。 但是、请注意、如果 VDD 低于 VPMOS (10V)、则 UCC24630的 DRV 电压会低于 VDD。 因此、您需要选择逻辑电平 MOS 或 MOS、以在 Vgs <5V 时定义 RDS。 此外、由于反激式操作可能是深度 CCM、因此也首选较小的 MOS Qrr。

    只需提醒一下、您可能会注意解决变压器的热问题、因为额定功率为120W、初级侧和次级侧的电流较高。  

    此致、

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我还有一些问题。

    1) 1) UCC24630可替换为 UCC24636?

    2) 2) UCC24630对初级反激式控制是否有一些特殊需求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zixuan:

    请按如下所示检查回复。  

    1) 1) UCC24636仅用于 DCM 和转换模式运行。 它不支持 CCM。 此外、它仅支持130kHz 的最大频率。 UCC24630支持200kHz。 因此、如果您要设计 CCM 反激式或开关频率高于130kHz。  UCC24636无法 替代 UCC24630。

    2) 2) UCC24630使用电压平衡控制并根据之前的周期控制死区时间。 因此、当转换器在 CCM 模式下工作时、请确保开关频率是固定的。

    此致、  

    Wesley