This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050电量监测计和 BQ25720作为 IC 充电器

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQ25720, BQ4050, BQSTUDIO, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045063/bq4050-bq4050-fuel-gauge-and-bq25720-as-ic-charger

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:BQ40Z60BQ25720BQSTUDIOBQ25792

您好!

在我们之前的电池组中、我们使用 bq40z60作为一体的电池管理解决方案。 但是、由于我们意识到如果此芯片不适合我们的用例、系统在运行(7x24h)期间永远无法休息、因此我们决定从 Impedance Track 转到 CEDV 算法进行电池电量监测。 以下是我们的系统环境和需求:

1.设备始终开启

即使在充电时、我们的系统也将始终保持24小时运行。 因此、电池组将没有时间休息以获得 Qmax 更新

2.功耗

我们的系统需要0.5-2A 的电流消耗、使用4S 锂离子18650作为电源

3.无绳电器

我们的系统充当自主移动机器人、在运行过程中将"人体干扰"降至最低。

我的问题是:

  1.  如果我们从 Impedance Track 转向 CEDV 算法、这是否是正确的选择? 是否有任何使用此功能的问题?
  2.  BQ25720是否与 BQ4050兼容? 如果有其他监测和充电系统选项、是否有其他建议?

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Widji 您好!

    CEDV 算法应该更适合您的系统、只要发生合格的放电、监测计就可以保持更新的 FCC 值。

    您是否希望将它们与广播模式一起使用? 您正在寻找哪种兼容性? 监测计和充电器均支持1-4节电池并使用 SMBus、因此这两者的组合应适用于您的系统。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    因此、根据我的理解、CEDV 利用电压作为 RSOC 的函数。  这对于电流负载波动是否正常? 自电压波动以来、它是否会影响 RSOC 读数?

    您是否希望将它们与广播模式一起使用?  我不确定、我对这款芯片不太熟悉。 但是、我们需要更像 bq40z60这样的器件、例如、如果我们想要设置充电电流、设置温度以及 bq4050高级充电算法中的所有内容、它将自动更新到充电器 IC。 这是可行的吗? 还是我们仍然需要"外部 MCU"来实现这一点?

    谢谢、

    Widji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Widji 您好!

    CEDV 算法在很大程度上依赖于库仑计数器进行 SOC 计算、它在放电期间使用电压和温度进行补偿。 监测应类似于阻抗轨道。

    您可以使用高级充电算法页面设置 BQ4050以向充电器广播。 我们即将发布有关如何设置此功能的应用手册。 本质上、如果监测计和充电器是通信总线上的唯一器件、您应该能够像 BQ40Z60的设置方式那样对其进行设置。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    现在一切似乎都好了。 但是、在最新的 BQStudio 上找不到 bq2572x 系列。 是否必须安装任何插件?

    谢谢、

    Widji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Widji 您好!

    我的 bqStudio 版本确实具有此充电器的 bqz 文件、请尝试更新您的 bqStudio。 我使用的是1.3.104。

    我还附加了 bqz、您可以将其放置在 bqStudio 安装路径的 config 文件夹中。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Charger_5F00_1_5F00_00_2D00_BQ25720.bqz

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    请参阅。 我只能在下载页面上找到稳定版本1.3.101。 感谢启迪怀特!

    谢谢、

    Widji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Widji 您好!

    是的、稳定版本后面有几个版本、我们始终建议使用测试版本、因为它具有最多的错误修复。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    很抱歉再次打扰您、我找到了另一个 IC 充电器控制器、比如具有集成 开关 MOSFET 的 BQ25792。 但是、它的接口使用 I2C 而不是 SMBus。 我们能否在广播模式下使用此 IC 与 BQ4050协同工作?  

    谢谢、

    Widji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Widji 您好!

    否您很可能无法在广播模式下使用具有 SMBus 监测计的 I2C 充电器。 对于 I2C 充电器、器件地址 ChargeCurrent()和 ChargeVoltage()很可能不同、并且由于它是在 SBS 规格中定义的、因此测量仪表无法配置为不同的地址/寄存器。

    有一份新的应用报告、其中概述了需要查找的内容: www.ti.com/.../sluaaf8

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    好极了.. 我之前已经了解过您的应用手册。 我们目前正在订购 EVM 板、迫不及待地想要再试一次。

    谢谢、

    Widji