This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5000:升压转换器的输出遵循输入而不是放大

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046544/lm5000-output-of-the-boost-converter-follows-the-input-instead-of-amplifying-it

器件型号:LM5000

大家好!

我正在使用 LM5000设计升压转换器、但我面临一些疑难解答。  

FIRTS、有关电路的一些信息:

-我使用 WEBENCH 设计了电路;

-输入在18V 至30V 之间变化(几乎 不会达到30V);

-输出必须为30V (或最大32V)。

我将使用 PCB 测试电路。 但是、该电路不能按预期工作。 输出遵循输入、而不是保持在30V。 例如、如果输入为20V、则输出为20V、而不是30V。

我已经更改了组件并在其他 PCB 上对其进行了测试。

 欢迎提供任何帮助。

下面是电路设计。 请注意、这是使用 WEBENCH 设计的电路与 实际实现的电路之间的一些推论。 这是由于组件的可用性造成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    感谢您使用 LM5000。  您的电路似乎没有切换、这可能是 FB 保持高电平的结果。  请检查 R116设置电阻、该电阻应为1.02k、以便将输出电压调节到目标电平。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao Xi、感谢您的回复。

    这也是我的第一个想法。 但是、我更换了1k 电阻器的 Trigot、 输出保持在输入之后。

    即使在更换三脚制电位计之前、我也对其进行了调整、使 FB 电压保持在1.259V (根据数据表)。 即使如此、我也没有获得预期的结果。

    谢谢、  

    Marco Betto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    您能否在相同的示波器图中测量以下信号?

    • VIN、FB、COMP 和 SS
    • BYP、SW 和 Vout  

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的回复。

    在测量过程中、我决定再次检查组件。 起初、一切都正常、但我发现二极管有些奇怪。 我将其从 PCB 上取下并对其进行了测试、令人感到很吃惊的是、它是在短路情况下进行的。

    我用新的二极管替换了二极管、但电路无法正常工作。 我测试了这个新二极管、它也短路。 通过这种方式、我测试了我购买的所有新二极管、验证了其中的几个二极管是否有故障。 我觉得我对这批二极管很不幸运。 Hover串、我发现一些二极管工作正常、并(再次)更换了二极管。 电路现在工作正常、输出电压为所需电压。

    感谢你的所有帮助。

    此致、

    Marco Betto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    恭喜您找到了二极管问题。  我认为这个线程可以闭合、对吧?  欢迎您添加新帖子以重新打开它、或在您有其他问题时启动新主题。  

    祝您好运!

    Youhao