请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21225AEVM-365 大家好、团队、
我的客户目前正在使用 UCC21225aEVM-365板、其中有三个板、它们都没有可操作的低侧驱动器、但高侧驱动器工作正常。
它们 向 VIN-GND 施加5V 电压、并从 FPGA 施加10kHz 50%占空比、3.3V 电压的 PWM。 VDDA-VSSA 由12V 电源供电并与5V (在所有三个 EVM 上)隔离、VDDB-VSSB 为12V 非隔离电压至5V。
他们无法使其正常工作。 如果有任何帮助、我们将不胜感激!
此致、
Renan