This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:当提供2V 电压时、TPS63000DRCR 短路

Guru**** 1144270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046402/tps63000-tps63000drcr-going-in-short-circuit-when-supplied-with-2v

器件型号:TPS63000

我使用 的是 TPS63000DRCR

我已将其设置为5V 输出

当我在其输入端提供小于2V 的电压并使能它时、它会短路并吸收大约1A 的电流。 没有连接负载、

浪涌电流是多少?

2.如果我在实验室电源上设置电流的低限值、应该怎么办? 例如300mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未连接负载、  

    如果发生欠压而不是吸收800mA 电流、IC 是否应关断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hassan、

    1A 电流的含义是什么? 在短时间内还是在连续运行?

    启动期间应更改输出电容器、这就是为什么会出现浪涌电流的原因。

    不同设备之间的实验室源电流限制差异很大、但大部分情况下、它是 RMS 限制、并且将在无负载的情况下构建输出。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、  

    浪涌电流是可以理解的。

    但在1.9V 或更低的电压下,它持续地达到800mA-1A。 IC 变得很热。 这种潜逃是我无法理解的、因为我希望 IC 关闭。

    它发生在我的多个 PCB 板上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hassan、

    您能帮助检查以下各点吗?

    该电流将在输入电压较大时出现不 appe? 对吧?

    交换新 IC 以检查该电流是否会出现不可接受的情况。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的帮助、

    1.是的、如果我从高电压开始、电流吸收不高。 此外、如果我在吸收800mA 电流的同时增大电压、吸收会正常、

    2、目前我无法换用 IC。 不过、稍后我将能够测试另一个电路板、因为现在我有的两个电路板存在相同的问题、我将在下面附加一些示波器图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压、设置为约1.8V、电源电流设置为1300mA、absobtion 约为800mA

    输出电压波形

    下面是 L1-L2的一些波形图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hassan、

    明白了、 我认为输入电压不够稳定、然后芯片重复重启。 对于 PWM 工作、它将在启动期间尝试使用偏移输出电容,对输出电容放电、这就是 IC 变热的原因。

    因此,您能否帮助确保电源和电路板之间的电缆尽可能短,或者在工作台测试期间增加输入电容。

    我认为它可以解决您的问题。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    这极大地提高了性能、我将执行更多测试并将其标记为已解决

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Hassan、

    好消息、请等待您的更新。

    此致

    TAO