请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24045 您好、先生、
我们的客户在使用 BQ24045时遇到问题、即安装后首次对电池充电时、大约2.5%的电池 无法 充满电(电池电压应充电至4.3V 以上、但某些电池只能充电至4.191V ~4.26V。 为电池充电时、可将其充电至4.3V)。
此问题将影响我们客户的生产效率、对最终产品没有影响、因此我们需要了解此问题的原因并找到解决方案。 您能帮我们对这个问题提出一些建议吗?
谢谢、
此致