This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:LLC 应用中的奇怪栅极波形

Guru**** 2521300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256303, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046095/ucc24612-strange-gate-waveform-in-llc-application

器件型号:UCC24612
主题中讨论的其他器件:UCC256303

你好。 我尝试在 次级侧使用 UCC256303和两个 UCC2416-2来制造 LLC 转换器。 我的电路看起来与  UCC256303 评估板类似、只是我具有同步整流功能。  电路启动正常、我能够加载一点(但到目前为止效率较差)。 当我增加负载(达到大约50W)并且我可以听到来自我的电路的噪声时、我的其中一个 UCC24612-2开始以一种奇怪的方式运行。 行为错误的 UCC24612-2的栅极驱动看起来与所附的图类似。 栅极脉冲变得非常宽、我无法理解这是如何发生的。 只要我保持较低的负载、栅极脉冲看起来就很好。

可能是我的 LLC 电路导致了问题? 您能想到 UCC24612-2为什么会如此运行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niclas:

    感谢您的提问。  您提到 UCC24612-2中有一个存在这种现象。 我是否可以知道另一个 UCC24612-2是否正常工作?

    SNOW UCC24612-2的驱动器信号由 VDS 电压决定、如数据表的第14页所示、我建议您在这种情况下检查 VDS 波形。 驱动器信号可能是由意外的 VDS 振铃引起的。   

    顺便说一下、您是否会共享输出/功率以供参考?

    根据波形、FS 看起来大约为42.5kHz。 您是否会检查 LLC 是否仍在突发模式下工作?

    谢谢。

    此致、

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 这是相关 MOSFET 的漏极(黄色)。 蓝色是 MOSFET 的栅极。 肯定会有振铃。

    但在较低负载下不会发生栅极问题、看起来是这样的:

    我看不到两个漏极电压波形之间有任何差异。

    我的目标是使其在300W 下工作。 现在、我可以在该行为开始之前加载大约50W 的功率。 我不认为它处于突发模式、但我必须再次检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个有源整流器工作正常;没有相同的问题。  我还更改了 IC 以查看组件是否损坏。 不变。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、基值:

    VDS 信号似乎有很多噪声影响 SR 控制信号。  

    您共享的波形如下所示。 如您所见、当 Vds 降至 Vth (on)以下时、UCC24612的 DRV 导通、然后 DRV 关断、出现未知尖峰。 (右图显示在数据表的第14页。 电流形状基于反激式、但我认为仍可以解释运行原理。)

    另一个具有更宽脉冲的波形、 我认为它仍然符合 UCC24612的工作原理。  

    如您所见。  Vds 下降至低于 Vth (on)、并且比其他开关周期具有更低的噪声。  然后、一旦 VDS 增加到 VTHREG、DRV 信号便会降低以调节 VDS 电压、从而扩展 DRV 脉冲以提高效率。  

    根据您共享的波形、IF  

    1. LLC 运行稳定。  

    2.只有一个在特定位置的 UCC24612存在这种现象。 它似乎是由 VDS 信号上的意外噪声引起的。  

    我假设较长的脉冲应该是正确的脉冲。 其他脉冲由绿色周期中的噪声关闭。  

    我建议您检查您的布局布线、看看它是否遵循 数据表中 UCC24612的布局规则。  解决此问题很有帮助。  

    此致、  

    Wesley