请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28710 我们想知道 UCC28710 HV 引脚是否可以通过 HV 引脚的外部电阻分压器与900V 最大直流电压配合使用? 请查看下图。
如果不适合解决方案、您可以推荐哪种解决方案? 谢谢。

此致
Brian Wang
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Brian:
您可以参考 TIDA-00173的设计 、该设计使用 TVS 将 HV 引脚电压钳制在700V 以下。 谢谢。

此致、
Wesley