This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:将 BQ25606RGER 替换为 BQ25616

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045778/bq25616-replace-bq25606rger-with-bq25616

器件型号:BQ25616
主题中讨论的其他器件: BQ25606

您好!

目前、我们的 CM 希望将 BQ25606RGER 替换为 BQ25616等效 器件。

PCB 不会发生任何变化–只是一个直接的替换。  

看起来差异很小- BQ25616可以驱动和外部 MOSFET (我们不会使用),并且充电器安全超时时间更长。 此交换是否有任何问题? BQ25616通常被视为与 BQ25606 100%引脚兼容、客户是否定期进行此升级?   谢谢!

最棒的

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    有关 606和616/616J 之间的比较、请参阅 BQ25606 d/s 第5页的6个器件比较表。 请使用 BQ25616J 替换 BQ25606、因为两者都使用 JEITA TS 配置文件。

    谢谢、

    宁。